欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

往复锯的种类与优点

  • 2023.08.10 11:45:05
  • 米思米
  • 4043

·         往复锯(管锯)

·         曲线锯


往复锯(管锯)

这种设备是将链条挂在现场安装的管道上以完成管道切割。

往复锯的种类与优点

优点


·   由于是将链条挂在现有管道上完成管道切割作业,因此无需用双手支撑设备。利用杠杆的作用力进行切割,可实现快速切割。是拆除作业中的强力工具。

·   可在狭窄而难以到达的空间中完成作业。

往复锯的种类与优点

<锯条的用途>

普通型=钢管 超级高速钢=不锈钢管

<锯条示例>

适用的切割对象

锯条尺寸×齿数/英寸

管材切断能力

钢管

140×8齿

~50A

200×8齿

200×6/8齿※

~100A

290×6/8齿※

~150A

320×6/8齿※

~200A

不锈钢管

140×14齿

140×6齿

~50A

200×6齿

200×8齿

~100A

270×6齿

270×8齿

~150A

 

小知识 关于锯条的组合牙

上述※中有6/8齿的标注内容,这种锯条被称为组合齿,在1英寸距离内,6齿(①~③)大小的锯齿和8齿(1~4)大小的锯齿各占一半。

往复锯的种类与优点

※ 10/14齿时,1英寸范围内有10齿锯齿5个、14齿锯齿7个。

其优点在于兼具各种齿数锯条的优点。锯条的耐久性也更高。

 

要点如下!

· 请确认切断能力(管道尺寸是多少A~多少A)。

· 请确认要切割的管道材质。(钢管、不锈钢管、树脂管等)

· 请根据材质选择相应的锯条。


曲线锯

这是木材、软钢板、铝材等的曲线切割用工具。

往复锯的种类与优点

优点


·   锯片像缝纫机一样上下移动,可以切割木材、塑料、金属(可以通过更换锯片切割不同的材料)。除了切割直线和曲线外,还可以用于挖孔。其使用比圆锯更为安全。但是切割速度比圆锯慢,并且需要使用选配的夹具才能实现直线切割。

往复锯的种类与优点

使用方法


切割方法(基本)

扣动开关扳机,稍等片刻(直到锯片的垂直运动稳定)后,后慢慢让锯片与材料接触,并开始沿着划线(预定切割的线)切割。

切割时,一边从上方用力按压住,一边沿切割方向推动机身,以免机身发生晃动。

往复锯的种类与优点

倾斜切割

只需将基座倾斜,即可如下图所示进行倾斜切割。

往复锯的种类与优点

挖孔

需要挖孔(开窗切割)时,请预先钻一个12mm以上的孔,将曲线锯的锯片插入孔中,然后扣动开关开始切割。

进行曲线切割时,请缓慢推进锯片。

往复锯的种类与优点

要点如下!

· 请确认切割对象材料的最大厚度(mm)和材质。

· 请确认电源(V)。当主要在室外使用时,也有充电型可选。

· 请确认选配功能。(倾斜切割、变速功能、轨道功能、连接吸尘器、电子控制等)

· 请根据材质相应选择曲线锯的锯片。

· 请确认要使用的曲线锯锯片安装形状和能力。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities